This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe ASPM支持

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, SN75LVPE801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616023/pcie-aspm-support

主题中讨论的其他部件:XIO2001SN75LVPE801

大家好,PCIe设备支持团队

我们的客户正在寻找支持  ASPM的PCIe设备(L0s,L1 LL,1.1 和1.2)。

据我所见,XIO3010和 XIO2001支持ASPM (L0s和L1)。

两个设备是否都支持ASPM (1.1 L和1.2 L)?

如果不能,请向我提供有关支持设备的信息。

谢谢

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不,这两种设备不支持L1子状态,这两种设备非常不同,客户到底在寻找什么?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在查找满足以下条件的设备。

     - PCIe Gen 3

     -复位器或重新计时器

     - ASPM (L0s,L1,1.1 L,1.2)支持

    是否有任何设备满足 上述要求?

    谢谢

    Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们有一个PCIe III重驱动器SN75LVPE801,但它不关心L1亚支架。

    您还可以查看以下链接,了解更多转接驱动器/转接器产品。

    此致