Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, SN75LVPE801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616023/pcie-aspm-support
主题中讨论的其他部件:XIO2001, SN75LVPE801大家好,PCIe设备支持团队
我们的客户正在寻找支持 ASPM的PCIe设备(L0s,L1 LL,1.1 和1.2)。
据我所见,XIO3010和 XIO2001支持ASPM (L0s和L1)。
两个设备是否都支持ASPM (1.1 L和1.2 L)?
如果不能,请向我提供有关支持设备的信息。
谢谢
Tamio