请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB925Q-Q1 大家好,
客户想要选择 36针的YUV BT1120格式信号以转换到LVDS或TTL信号设备。
LVDS或TTL是 LCD屏幕显示屏的输入。 我注意 到DS90UB925Q-Q1可以将YUV转换为LVDS。 但它对于YUV只有24位。
客户要求YUV为36位。
DS90UB925Q-Q1能否满足客户的要求? 或任何其他设备?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)