This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:YUV至LVDS或TTL选择

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616111/ds90ub925q-q1-yuv-to-lvds-or-ttl-selection

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,

客户想要选择 36针的YUV BT1120格式信号以转换到LVDS或TTL信号设备。

LVDS或TTL是 LCD屏幕显示屏的输入。 我注意 到DS90UB925Q-Q1可以将YUV转换为LVDS。 但它对于YUV只有24位。

客户要求YUV为36位。

 DS90UB925Q-Q1能否满足客户的要求? 或任何其他设备?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micky,
    我认为您提到的36引脚部分来自Lattice的交叉链接,用于LVDS和DVP (YUV,RGB...)之间的I/f转换。 我们的UB925用于与此部件连接,用于基于FPD-Link的电缆传输。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    您的意思是DS90UB925Q-Q1无法满足客户的要求? 如果不能满足客户的要求,
    您是否会推荐合适的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micky,您可以检查其他产品线是否有此格式翻译。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我们是否有YUV至HDMI设备? 如果我们没有YUV至HDMI设备,是否有任何方法可以实现 YUV至HDMI?

    首先,从YUV到LVDS。 然后。 LVDS至HDMI。 这种方式是否可以接受? 如果可以,您是否会推荐适用于 YUV至LVDS的设备

    和 LVDS至HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米奇,
    请与其他产品系列核对? FPPD-Link没有这样的解决方案。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    好的。 感谢您的支持。