This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:驱动I/O引脚作为高阻抗输出

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614859/tca9535-driving-i-o-pins-as-high-impedance-outputs

部件号:TCA9535
主题中讨论的其他部件: TCA9555

我正在使用I/O扩展器EVM,并尝试在三态模式下将I/O引脚作为输出驱动。 我知道这些引脚可以作为高阻抗输入驱动,但我的用例特定于这些引脚被视为输出。 我想知道是否可以以某种方式启用此功能或找到解决方法来执行相同的操作?

谢谢!

- Marty  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marty:

    您能解释一下为什么要这样做吗?  这对我来说似乎没有任何意义。  为什么要输出高z????  您是否有结构图或原理图?

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    感谢您的回复和离线讨论。 我们最初认为有一种状态,即IOS可以配置为输出,然后禁用(HI-Z)。 但IO选项是输入(高Z但输入结构,默认开机)或驱动输出。

    我们测试了TCA9535接通电源,所有IOS配置为输入并绑定在一起的情况,并以100 mV增量扫描IOS从GND到VCC的电压。 正如预期的那样,我们观察到VIL和VIH之间的ICC更高,当VIO = 1.6V时峰值为~ 12 mA。

    这远低于数据表中的160 mA最大ICC规格,因此我们不会预计此状态下的设备会出现问题。 理想情况下,我们将切换到TCA9555 (所有IOS上均集成100千欧下拉),以确保所有IOS均已终止;或者,如果某些IOS在加电时必须较低,我们将从外部下拉TCA9535上的IOS。

    谢谢!

    乔纳森