Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA9555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9535 主题中讨论的其他部件: TCA9555
我正在使用I/O扩展器EVM,并尝试在三态模式下将I/O引脚作为输出驱动。 我知道这些引脚可以作为高阻抗输入驱动,但我的用例特定于这些引脚被视为输出。 我想知道是否可以以某种方式启用此功能或找到解决方法来执行相同的操作?
谢谢!
- Marty