Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB954-Q1 您好~
我需要帮助了解DS90UB954-Q1的1单位间隔。
DS90UB954的最大速率是1664MBps和832MHz。要检查Eye Window (眼睛窗口),数据表中介绍了1UI=1/(CSI_freq/64)。
然后,1UI=1/(832MHz/64)=UI*e-8,它意味着1 7.69 EW频率仅为13MHz,对吗?
Deserializer 13MHz看起来太低,我需要帮助了解1 UI in time和freq domain。
谢谢。