This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:眼睛,cmlout,CSI,UI

Guru**** 2614545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617264/ds90ub954-q1-eye-cmlout-csi-ui

部件号:DS90UB954-Q1

您好~

我需要帮助了解DS90UB954-Q1的1单位间隔。

DS90UB954的最大速率是1664MBps和832MHz。要检查Eye Window (眼睛窗口),数据表中介绍了1UI=1/(CSI_freq/64)。

然后,1UI=1/(832MHz/64)=UI*e-8,它意味着1 7.69 EW频率仅为13MHz,对吗?

Deserializer 13MHz看起来太低,我需要帮助了解1 UI in time和freq domain。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    954目前是预发布设备,因此需要脱机处理。 您是否可以离线联系您当地的TI FAE或应用人员?