This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:QSFP相关应用程序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617017/ds250df810-qsfp-related-application

部件号:DS250DF810

您好,

客户计划将 DS250DF810用于 zQSFP+应用程序,有两个问题,如下所示。

  1.  DS250DF81/VDD能否与同一系统上的DDR设备共享相同的2.5V导轨?  是否有任何具体问题?
  2. 根据数据表中的图15 (参见下面的绿色块),客户询问他们是否可以使用 下面的zQSFP+应用程序?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.  DS250DF81/VDD能否与同一系统上的DDR设备共享相同的2.5V导轨?  是否有任何具体问题?
      • 只要在每个计时器数据表中实施VDD去耦,并且主机电源电路可以为重新计时器提供足够的电流,就不会出现问题
    2. 根据数据表中的图15 (参见下面的绿色块),客户询问他们是否可以使用 下面的zQSFP+应用程序?
      • 是。支持此类应用案例

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师