Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS250DF810 您好,
客户计划将 DS250DF810用于 zQSFP+应用程序,有两个问题,如下所示。
- DS250DF81/VDD能否与同一系统上的DDR设备共享相同的2.5V导轨? 是否有任何具体问题?
- 根据数据表中的图15 (参见下面的绿色块),客户询问他们是否可以使用 下面的zQSFP+应用程序?
谢谢!
Antony