Other Parts Discussed in Thread: TCA9406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9406 您好,支持者,
根据I2C基本规范,I2C器件的最大VOL值指定为0.4V。 如果您指出的0.15V是可使 TCA9406的内部通道打开的最大可接受低电平,则意味 着TCA9406 不能应用于大多数I2C设备,对吗? 此外,您提取的表格下方的脚注显示"提供最大VIL值以确保维持有效的VOL "。 所以,我的理解是,这个VIL (MAX)=0.15V不是 打开TCA9406的内部通道的必要条件。
因此,你可否告知我内部通道的VGS (th)? 我正考虑两侧的电压水平相同,而TCA9406则用作总线开关。
此致,
S.P. LIN