This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406's内部通闸的VGS (TH)

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615641/tca9406-vgs-th-of-tca9406-s-internal-passgate

部件号:TCA9406

您好,支持者,

根据I2C基本规范,I2C器件的最大VOL值指定为0.4V。 如果您指出的0.15V是可使 TCA9406的内部通道打开的最大可接受低电平,则意味 着TCA9406 不能应用于大多数I2C设备,对吗? 此外,您提取的表格下方的脚注显示"提供最大VIL值以确保维持有效的VOL "。 所以,我的理解是,这个VIL (MAX)=0.15V不是 打开TCA9406的内部通道的必要条件。  
因此,你可否告知我内部通道的VGS (th)? 我正考虑两侧的电压水平相同,而TCA9406则用作总线开关。

此致,
S.P. LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S.P.,您好!

    不是开关激活需要0.15 V,而是开关本身引入了一些串联电阻,这将导致输出低电平略高于输入低电平。 电压差只是开关阻抗和流经开关阻抗的下拉电流的产物(这是所使用的外部上拉电阻和驱动总线的I2C设备下拉强度的函数)。 TCA9406中的0.15 -V规范是在假设下拉电流(IOL)为1 mA的最坏情况下确保0.4 -V输出低电平所需的。 请注意,对于典型情况,VOL将会低得多-您可以参考数据表中的图1至图3,以更好地了解预期结果。

    我希望这能解决您的疑虑,如果您对此设备有任何疑问,请告知我们。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的回复。 我知道过人门的工作原理,并且我知道在大多数情况下,VCCB大于VCCA时,I/O过人门的栅电压将是较低的电压电平加上阈值电压。 这就是为什么低于VCCA的任何一侧都会打开I/O通道的原因。 但是,要将TCA9406用作两侧具有相同电平的总线开关,我认为I/O通道的栅极电压将是I/O上拉电压的电平。 因此,我想知道可接受的最高低水平是多少。 或者,您能否告诉我I/O通道的阈值电压是多少?
    我们非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,S.P.

    当输入电压低于VCCA电压约700 mV时,开关开始导电(这是低电平从一侧传播到另一侧的方式)。 然后,开关电阻进一步减小,输入电压越低。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    非常感谢。 请问您是否有任何问题要将其列入TCA9406的规格?

    我认为在逻辑低的评估中应该考虑到这一参数。

    此致,

    S.P. LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S.P.,

    我没有发现任何问题。 我们将研究如何将这些信息更好地整合到数据表中,以便客户更好地了解预期结果。

    此致,
    最大