This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:DP8.3822万光纤端口的通信问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628450/dp83822if-dp83822-communication-issue-with-fiber-port

部件号:DP8.3822万IF
主题中讨论的其他部件:TLK105L

大家好,

我的客户在其带有光纤端口的项目中使用DP8.3822万。 但是,他们遇到了异常的通信问题:通电后,通信正常,如果他们拔出光纤端口并重新插入,则有时通信将失败,失败图片如下图所示:

以下是正常通信和异常通信时的寄存器值:

正常情况寄存器:

MII PHY #1收发器寄存器(从 第一个寄存器 到32个寄存器):

  210.0784万d 2000 a240 01e10000 0004 2001

  0000 0000 4100 1000 0000 0000 0000 0000 0000

  0005 0108 e0万0 0000 0100 00e5

  0400 8001 0.0007万D 05ee 0000 0002 0000。

基本模式控制寄存器0x2100:自动协商已禁用!

速度固定为100 Mbps,全双工。

基本模式状态寄存器0x784d... 784d.

链路状态:已建立。

支持100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。

能够执行自动协商,协商未完成。

供应商ID为08:00:28:--:--:--,型号36修订版0。

关于此收发器类型,没有已知的特定信息。

我正在做广告011:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT

无附加信息页广告。

IEEE 802.3 CSMA/CD协议。

链接伙伴能力为0000:。

协商未完成。

#

 

对于异常情况:

MII PHY #1收发器寄存器(从 第一个寄存器 到32个寄存器):

  210.0784万d 2000 a240 01e10000 0004 2001

  0000 0000 4100 1000 0000 0000 0000 0000 0000

  2a050108 8300 0000 00ff FFFF 0100 00e5

  0400 8001 0.0007万D 05ee 0000 0002 0000。

基本模式控制寄存器0x2100:自动协商已禁用!

速度固定为100 Mbps,全双工。

基本模式状态寄存器0x784d... 784d.

链路状态:已建立。

支持100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。

能够执行自动协商,协商未完成。

供应商ID为08:00:28:--:--:--,型号36修订版0。

关于此收发器类型,没有已知的特定信息。

我正在做广告011:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT

无附加信息页广告。

IEEE 802.3 CSMA/CD协议。

链接伙伴能力为0000:。

协商未完成。:

 以下是客户使用的示意图:


请注意(客户以前使用我们的TLK105L,因此在这里他们使用相同的TLK105L用于DP8.3822万,因此有些引脚名称有点混淆)。 我们还尝试移除R1014和R1015, 问题仍然 存在。

由于客户可能会进入MP阶段,您能否帮助调查此问题,非常感谢您对此问题的大力支持!

 

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我相信您已将光纤收发器的信号检测连接到DP8.3822万 (LED_1)。 什么是光学接收器信号检测极性?

    是否可以确认RX_ER上的手提带配置? 我们需要它是模式3 (如果禁用RGMII)或模式4 (如果启用RGMII)

    此致,

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您的支持! 事实上,客户没有使用信号检测(如您所见,他们将LED1引脚拉得太高)。 它们无法检测来自光学模块的信号。

    对于RX_ER,当我们进行测试时 ,我们让此引脚打开,根据我们的数据表,这应该是模式4。

    非常感谢您的支持!

    此致

    Sulyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,


    我们需要同时做到这两点:
    -将信号检测从光学接收器连接到LED_1。 检查极性是否与DP8.3822万上信号检测的默认极性一致。
    -将RX_ER手提带配置为模式4。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    客户方面的事实是,他们不能使用LED_1检测来自SFP的信号,他们不想检查状态,而是始终将其拉高,使其始终"检测到信号"。 这是客户的要求。

    对于RX_ER模式,我们将此引脚浮点,即模式4。

    根据客户的要求,这些软件解决方案是否需要避免(不要考虑REST解决方案)? 谢谢。

    此致,

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    您能否帮助提供问题反馈,因为它处于MP阶段,因此支持这一问题非常重要,谢谢! 如果没有,他们将快速切换回BCM5421解决方案。

    此致,

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议启用信号检测。 否则,在光纤移除/连接时,phy需要进行软重置。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您的支持! 因此,如果我们建议客户执行软重置,客户如何知道何时执行软重置? 他们应该监控哪些寄存器以确定在拔下电缆后何时执行软复位?

    此致,

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!
    另一个问题是,如果客户不使用LED1引脚作为信号检测,并且他们还将SD_DIS (RX_ER设置为模式3),我想再次与您确认,在通信过程中会出现什么问题,根据客户反馈,通信不稳定, 有时ping成功,但有时不成功,您还能帮您提供一些建议吗? 谢谢。

    此致,
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回答第一个问题:PHY没有任何指示来表示需要软复位。 由于电缆插入/拔出是手动操作,因此应在系统级别处理。

    将RX_ER设置为模式3将启用信号检测。 如果LED1引脚(Pull High/Low)将反映在链路状态上。 在没有电缆拔出的情况下,此通信应保持稳定。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    因此,对于第一个问题,您的意思是这不是PHY能够知道电缆已插入和插入,因此客户可以在获得此触发器时执行软重置。 您能否帮助客户考虑一些可用的解决方案? 谢谢。

    对于第二个问题,如数据表所示,当RX_ER设置为模式3时,SD_DIS =1,这意味着如果我的理解正确,信号检测已禁用,但您说它将启用信号检测,您能否帮助双重确认? 因为客户将其设置为模式3

    此致,

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    是的,需要软重置才能重新同步phy。

    SD_DIS=1:数据表中有错误。 我们正在努力更新该领域。 您可以将此字段读取为SD_EN字段。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您提供信息,我们现在计划使用0x0012寄存器的第9位来判断和执行软重置以重新同步phy,详情如下:

    监视器0x0012寄存器,当0x0012的位9被检测为1时,将执行软重置以重新同步通信。 这在多次测试后效果很好,以避免在插上电源后出现不稳定的通信问题,但我需要您的帮助,以检查此解决方案是否可以使用以及可能存在的任何其他潜在问题?

               PHY_DATA = phy_read (phydev, 0x0012);

                  IF (phy_data和0x0200)

                  {

                                 printk ("phy reset \n");

                                 phydev->link =0;

                                 phydev->speed = speed_10;

                                 phydev->duplex = duplex_half;

                                 

                                 PHY_WRITE (phydev,0,0x8000);

                                 Udelay (100);

                                 dp8.3822万_config_init(pydev);

                                 PHY_WRITE (phydev,0,0x2100);

                  }

     

    另一个需要说明的导入问题是,在测试期间,寄存器0x0001似乎总是显示0x784D,即使在移动光纤电缆时(位2为1),这应该不会显示链接,但它仍然显示链接良好?为什么会这样? 这是否是因为SD_DIS是您提到的EN_DIS?

     

    此致,

    Sulyn


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sulyn,

    是的,使用来自光纤收发器的信号检测信号有助于修复寄存器0x0001中的错误链路状态。 DP8.3822万使用该信号重置信号上的链路状态机。  

    使用位9:为什么选择此中断位? 拔下并重新插入电缆时,您是否观察到此中断位为n?

    此致,
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!
    感谢您的支持! 寄存器0x0012的位9是因为我们发现当电缆被拔出时,每次都将位设置为1,即使在软复位之前再次插入电缆,这就是我们使用它的原因,它在测试后工作良好。 因此不确定这是否是解决此问题的好方法?
    这些是否存在潜在风险,我们是否有其他解决方案通过软件解决此问题?

    此致,
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    如电子邮件中所述,请使用寄存器0x12作为在PHY上启动重置的指示。

    此致,
    Aniruddha