Other Parts Discussed in Thread: TLK105L
主题中讨论的其他部件:TLK105L
大家好,
我的客户在其带有光纤端口的项目中使用DP8.3822万。 但是,他们遇到了异常的通信问题:通电后,通信正常,如果他们拔出光纤端口并重新插入,则有时通信将失败,失败图片如下图所示:
以下是正常通信和异常通信时的寄存器值:
正常情况寄存器:
MII PHY #1收发器寄存器(从 第一个寄存器 到32个寄存器):
210.0784万d 2000 a240 01e10000 0004 2001
0000 0000 4100 1000 0000 0000 0000 0000 0000
0005 0108 e0万0 0000 0100 00e5
0400 8001 0.0007万D 05ee 0000 0002 0000。
基本模式控制寄存器0x2100:自动协商已禁用!
速度固定为100 Mbps,全双工。
基本模式状态寄存器0x784d... 784d.
链路状态:已建立。
支持100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。
能够执行自动协商,协商未完成。
供应商ID为08:00:28:--:--:--,型号36修订版0。
关于此收发器类型,没有已知的特定信息。
我正在做广告011:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT
无附加信息页广告。
IEEE 802.3 CSMA/CD协议。
链接伙伴能力为0000:。
协商未完成。
#
对于异常情况:
MII PHY #1收发器寄存器(从 第一个寄存器 到32个寄存器):
210.0784万d 2000 a240 01e10000 0004 2001
0000 0000 4100 1000 0000 0000 0000 0000 0000
2a050108 8300 0000 00ff FFFF 0100 00e5
0400 8001 0.0007万D 05ee 0000 0002 0000。
基本模式控制寄存器0x2100:自动协商已禁用!
速度固定为100 Mbps,全双工。
基本模式状态寄存器0x784d... 784d.
链路状态:已建立。
支持100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT。
能够执行自动协商,协商未完成。
供应商ID为08:00:28:--:--:--,型号36修订版0。
关于此收发器类型,没有已知的特定信息。
我正在做广告011:100BaseTX-FD 100BaseTX 10baseT-FD 10baseT
无附加信息页广告。
IEEE 802.3 CSMA/CD协议。
链接伙伴能力为0000:。
协商未完成。:
以下是客户使用的示意图:
请注意(客户以前使用我们的TLK105L,因此在这里他们使用相同的TLK105L用于DP8.3822万,因此有些引脚名称有点混淆)。 我们还尝试移除R1014和R1015, 问题仍然 存在。
由于客户可能会进入MP阶段,您能否帮助调查此问题,非常感谢您对此问题的大力支持!
此致,
Sulyn