请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB954-Q1 您好,TI专家,
以下问题确实需要您的帮助:
1.我想使用两个DS90UB933,与DS90UB954兼容,如何设置DS90UB954数据4通道配置以了解数据来自 哪个DS90UB933?如何组织数据?
当DS90UB954与DS90UB933结合时,954 GPIO和933端点之间的延迟范围是多少?最大/典型/最小延迟时间是多少?
期待您的善意回应,非常感谢您~