This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB933/DS90UB954故障(延迟/数据输出)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627825/ds90ub954-q1-ds90ub933-ds90ub954-problem-delay-data-output

部件号:DS90UB954-Q1

您好,TI专家,

以下问题确实需要您的帮助:

1.我想使用两个DS90UB933,与DS90UB954兼容,如何设置DS90UB954数据4通道配置以了解数据来自 哪个DS90UB933?如何组织数据?

当DS90UB954与DS90UB933结合时,954 GPIO和933端点之间的延迟范围是多少?最大/典型/最小延迟时间是多少?

期待您的善意回应,非常感谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,黎明,

    1.您可以使用虚拟通道识别输入端口号。

    2. UB954 GPIO和933之间的延迟<15us。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,强:
    非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,您能否告诉我在哪里可以找到"15us"?我在数据表中找不到它~
    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黎明,
    这在EVM板测试中得到验证。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,我明白了,非常感谢~