This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:20V @ 3A的USB PD C型耗电元件-->原理图审核请求

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626327/tps65982-usb-pd-type-c-power-consumer-of-20v-3a----request-for-schematic-review

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万

大家好,

在我们于9月19日进行布局之前,是否有人可以查看随附的USB PD原理图设计?  

下面是指向包含详细信息的MS-Word文件的链接。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/8422.Questions-about-TSP65982-and-EVM_2C00_-Rev-01.docx</s>6.5982万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    我们已选取您的示意图进行审核。 在我们查看您的示意图时,您能否向我们提供以下数据?

    1. 项目名称
    2. 项目类型
    3.预期容量
    预期 产量

    感谢您与我们联系。

    此致,
    拉胡尔
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIL,您好!

    请检查随附的文档。

    谢谢!

    拉胡尔

    e2e.ti.com/.../4137.Questions-about-TSP65982-and-EVM_2C00_-Rev-01.docx</s>6.5982万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    1.大脑信任
    2.医疗设备
    每年400次,但如果我们为类似项目提供相同的接口,则可能是10次。
    42017年第四季度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    感谢您提供此信息。 如果您对Rahul的原理图回顾有任何疑问,请告知我们。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入见解,Rahul。  非常乐于助人,很快就会后悔!  我根据您的建议更新了示意图,并附上了一些其他问题。  -法案

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/0172.Arm-Schematic-PRELIMINARY-2017_2D00_09_2D00_20.pdf</s>2017

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/7624.Questions-about-TSP65982-and-EVM_2C00_-Rev-02.docx</s>6.5982万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是否有机会获得我在上面发布的跟进问题的答案? 我们已开始PCB布局,因此我想解决未解决的问题。

    -法案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问您会回顾9月20日以后我的问题吗?

    此外,TPS6.5982万 EVM在VBUS上没有附加ESD保护。 我们需要8kV/15kV保护,但TPS的额定值仅适用于0.5 / 1.5 kV。
    1) VBUS是否需要ESD保护? 如果没有,原因是什么?
    2)我查看过的20 V横向电流,所有钳位均高于TPS的30 V额定值。 船长,她会吹的!
    3)此类情况的策略是什么?
    4)您能否推荐电路和部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    我们对延误表示歉意。

    请查看随附的PDF和文档以获取我的反馈。

    谢谢!

    拉胡尔

    e2e.ti.com/.../Arm-Schematic-PRELIMINARY-2017_2D00_09_2D00_20_5F00_Rev.pdf

    e2e.ti.com/.../8171.Questions-about-TSP65982-and-EVM_2C00_-Rev-02.docx</s>6.5982万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    您的问题的答案如下:

    1) VBUS是否需要ESD保护? 如果没有,原因是什么?

    VBUS导轨上需要bigs caps和TVS二极管。 这些组件吸收所有ESD峰值,因此不需要专用ESD保护。

    2)我查看过的20 V横向电流,所有钳位均高于TPS的30 V额定值。 船长,她会吹的!

    钳位电压通常定义为10安培的电流,因此通常较高。 但是,在C型PD应用中,电流限制为5A最大值,在该值下,二极管上的电压将大大降低。 同时请记住,这种情况只会发生几毫秒,因此大多数情况将被大容量盖所吸收,电压 永远不会过高而无法损坏设备。

    3)此类情况的策略是什么?

    已在上文讨论过。

    4)您能否推荐电路和部件?

    您可以使用EVM原理图中使用的相同部件。

    谢谢!

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rahul。

    1) EVM在VBUS上没有TV或大容量。 它有四个0.01 UF保护罩,一个肖特基(用于防止欠冲)和一个铁氧体磁珠(就在TSP之前)。

    2) EVM文档显示,使用Aardvark对闪存进行编程时,未连接Aardvark +5V。 但是,数据表中显示的TPS电源结构意味着我们只需拔下USB外部电源,即可从Aardvark编程器提供+5V电源。 TSP随后将为闪存提供LDO_3V3。 这是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    1. EVM不是为应对现实环境中的恶劣条件而设计的。 但在最终产品中,我们建议使用这些二极管和电瓶盖。

    2.就电源架构而言,当为VBUS提供+5V电压时,它可以为SPI闪存供电。 但在某些场合,TI器件将继续访问SPI闪存,例如,在您的用例情景中,您提供VBUS,但不提供PD规范要求的Rp, 这可能导致无法预测的行为,因为我们的设备将在VBUS获得5V电压时立即检查Rp。 它现在可能会起作用,但将来可能会中断。 这就是我建议您使用VIN_3V3的原因。
    在VBUS提供5V电压将会起到作用,但将来的更新可能会停止工作。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    已理解。 谢谢你。
    您认为"大瓶盖和透射瓶"的价值和数量是多少?
    -法案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未收到椭圆形TPS印迹。 您可以发送吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    请查看下图,您只需转到属性并选择占地面积即可。

    对上一篇文章中的混淆表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉胡尔,您好!

    感谢您的响应。

    您正在TPS的Altium Component Properties (Altium组件属性)屏幕上显示Oval选项。  实际上,我已经看到了这一点,并首次选择了大量的足迹。  遗憾的是,Altium PCB库中仅提供标准印迹。  所有这些都与标准印迹相符合,但椭圆印迹会在您设计->从原理图更新PCB时生成"找不到"消息。  我希望您能够访问功能型椭圆形印迹。

    -法案

    附注:此论坛消息屏幕上未显示我粘贴和附加Altium ECO窗口的尝试。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/8640.Oval-Error-Message.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    我已通过邮件与您共享相关文件,并相信您的问题已解决。

    如果您不这样认为,请告诉我。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    很抱歉,直到我查找电子邮件链以获得更多帮助,我才看到您上次的通信。

    1)有关椭圆垫的印迹。  我和Altium服务局专家都无法从您发送的最后一个文件中提取任何Altium足迹。  我认为这肯定是错误的文件类型。  该文件的后缀与典型Altium占用空间库*。PcbLib不同。  我们最终修改了我在T.I.网站上获得的圆形印迹版本。  我们现在不需要它,但为了其他客户的利益,了解出了什么问题是很有趣的。  您可能发送了错误的文件吗?  查找IntLib或PcbLib后缀。

    2)我们的PCB预定于2011年10月,我正在努力使带有Cheetah适配器的Aardvark编程器准备好将EVM代码闪存到板外闪存中。  您是否可以向我发送EVM二进制文件?  我相信我在电视上到处都看着 EVM页面,但未看到*.bin文件..

    3)回顾我们的计划:我们计划将TPS6.5982万用作耗电设备,以协商电源供应商提供的20 V @ 3A电流,以便在我们的电路板上使用。  在您的指导下,我们在PCB上复制了EVM所需的元素,并使用电阻带替换EVM上的选择开关。  我需要在板外编程器中将EVM闪存二进制文件加载到我们自己的闪存中,然后将闪存焊接到我们的主板上。  现在只需要二进制文件。

    -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在T.I.网站上找到了一个注释,建议可以在T.I.的下载zip文件中找到二进制文件 应用程序自定义程序。  该文件已附加。  它是正确的二进制文件吗?

    我已将附加文件的后缀从.bin修改为.pdf。  它不是真正的PDF!  您需要恢复到原始名称。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/8228.tps65982_5F00_evm_5F00_flash_5F00_image.pdf</s>6.5982万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    1.我会再次测试并确认。

    2.要使用默认EVM bin对SPI闪存进行编程,请使用以下步骤:

     转到“设备”->“刷新EVM固件(恢复)”,然后选择正确的映像和工具进行编程。

    或者,恢复文件位于此处"...\Texas Instruments \TPS6598x Application Customization x_yy\tps6598x-app-customer\GUI\recovery

    您可以从该位置为您的设备选择正确的文件并更新您的主板。

    谢谢!
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    再次感谢您的帮助。  我们的PCB计划在半小时内到达,我首先要尝试的是T.I. USB PD功能。

    关于您的"goto"建议:

    我花了一段时间才了解您为应用程序自定义控制工具提供了菜单序列。  当我按照说明操作时,我遇到了以下错误信息:

    EVM恢复期间遇到异常:导入aardvark.dll时出错

    aardvark.dll的体系结构可能错误

    没有名为aardvark的模块

    DLL加载失败:找不到指定的模块。

    键入'Exceptions.ImportError'>

    回溯(最近的调用最后):

    文件"acConfigurationGui.py",第1409行,位于flash_device中

    文件“hw_interface.pyc”,第128行,在hw_open中

    导入错误:导入aardvark.dll时出错

    aardvark.dll的体系结构可能错误

    没有名为aardvark的模块

    DLL加载失败:找不到指定的模块。

    关于您的"备用"建议:

    我最终发现了一个名称和日期表明文件正确的文件: tps6.5982万_evm_flash_image.bin (日期:2017年06月29日 3:59 PM) 您是否确认此文件名和日期正确?

    仅供参考,对于将来的客户,我找到文件的目录与您建议的目录不同:

    您的目录   Texas Instruments \TPS6598x Application Customization x_yy\tps6598x-app-customer\GUI\recovery

    实际目录C:\Program Files\Texas Instruments.TPS6.5981万_2_6 Application Customization 3_10\tps6598x- application-customization\recovery

    我们很快就会发现一切是否正确!

    再次感谢!

    -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    很抱歉,我的指示不是很清楚。

    您收到的错误是由于缺少*。dll文件。 请参阅“3. 使用应用程序自定义用户指南中的Aardvark",了解有关如何解决此问题的更多详细信息。

    您可以在以下位置找到此文件:"C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6.5981万_2_6 Application Customization 3_08\tps6598x-application-customization"

    您提到的bin文件是正确的。

    我对错误的路径表示歉意,但那是我拥有的旧版本工具。 新版本的工具位于您提到的位置,感谢您让我知道这一点。 下次我会更仔细地提供路径。

    谢谢!
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉胡尔,非常感谢你帮我把这件事弄清楚了。  很好地知道我们正在使用正确的二进制文件。

    1)我能够使用Aardvark编程器对闪存进行编程,并将闪存安装到我们的PCB上。  我为PCB通电并验证所有闪存引脚上的活动是否合理。  时钟在整个事务中具有一致的持续时间,数据会变化,/CS的持续时间比其他信号长,等等 。整个事务需要300毫秒。  但是,我们的主板仅从USB PD向VBus传输5 V电压。  可能会出什么问题?  PCB的两个样品上也会出现相同的情况,因此不可能是ESD损坏造成的。  随附最新的示意图。

    2) EVM板使用其出厂默认S1设置= CFG ID #2,成功通过我们的电源20 V。  我没有测试协商的电流,但可能是正确的。  所以我们的USB PD电源可能是好的。

    3)关于EVM手册 表2。 TPS6.5982万-EVM配置表,我正在使用CFG ID# 2。  据说可以容纳20 V @ 3 A。 我的PCB是否使用了正确的ID?  如果不正确,哪个ID正确?

    4)我被设置为使用PP_HV通道接收电源。  我没有外部MOSFET,正如我之前分享的原理图中所示。  我将BUSPOWERZ捆绑到1.8 V,使用100k下拉接地和1.00k上拉连接到LDO_1V8D,以防我需要更改CFG。  这会将TPS6.5982万配置为使用PP_HV引脚。  芯片手册中指出,BUSPOWERZ是一种A/D转换器输入,我希望它具有高输入阻抗。  但是,我只看到0.11 V,而不是看到此引脚上的1.8 V。 BUSPOWERZ输入引脚似乎正在驱动1.00k上拉电阻器接近地。  不是人们所期望的  我检查了附近的针脚没有意外地与BUSPOWERZ短路。  您能解释一下吗?

    5)表2显示了PD接收器功能的常规标题下的三列。  为什么有三列用于耗电设备?  我希望每个CFG只能有一个电压。  您能否解释一下如何解释该表?   

    6)查看使用的FET路径列,我没有看到任何20 V @ 3 A的"PP_HV"路径。 这是问题吗?

    我们正急于使这项工作取得结果。  希望在太平洋时间星期五上午之前收到您的回复。

    如果你现在可以给我打电话,请这样做。  我至少可以再工作半个小时。  如果晚于该时间,请致电!

    -法案

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/1460.20V-at-3A-Schematic.pdf

    (408) 930-7428。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    请尝试此附加固件,它应该可以解决您的问题。

    目前,我正在关闭案例,因为此bin文件应该可以解决问题。 如果您需要任何进一步的帮助,请随时重新打开问题。

    附注:请将附件的扩展名从.pdf更改为.bin以使用it.e2e.ti.com/.../2728.full_5F00_flash.pdf

    谢谢!

    拉胡尔