This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:1G/10G链路问题。

Guru**** 2906070 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626009/ds125df111-1g-10g-link-issue

部件号:DS125DF111
主题中讨论的其他部件: DS125BR111

您好,

使用DS125DF111制作电路,如下所示。

如果交换机速度固定为1G或10G,则链路良好。

但如果Switch设置为Auto Nego (自动自旋)模式,则不会链接。

您能否告诉我,当开关设置为自动NEGO模式时,如何使DS125DF111工作?

此致,

尼基

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我将把它移到高速接口论坛,以便它获得正确的可见性。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    DS125DF111的"锁定"时间可能会中断数据速率协商。  是否有在线规格,我可以查看以更好地了解此应用程序的自动协商过程?  

    能否读取模块EEPROM以确定数据速率?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    通过 I2C读取附加寄存器值。

    请查看并让我获得结果。

    此致,

    尼基

    e2e.ti.com/.../DS125DF111-Reg-read.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    DS125BR111绝对无法锁定此信号。  CTLE ADAPT值一直到最大设置(寄存器0x52 = F9)。

    我会尝试重置然后释放DS125DF111,看看这是否会使设备锁定。  

    发送此I2C写入序列

    0x0A = 1C'h (这将强制执行CDR重置)

    0x0A = 10'h (这将释放重置)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    附加了此应用程序的自动协商过程。

    请参阅附件。

    此致,

    尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicky,

    此重计时器不 符合  IEEE 802.3 中的自动链接培训。  如果您禁用自动链接培训过程,可能会改善结果。

    DS125DF111不会干扰接口上的任何数据或消息传送,它只会将任何请求或查询传递到接口的另一端。  在链路培训中,这会导致链路上的信号保真度低于最佳。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    能否告诉我她如何禁用自动链接培训流程?
    是否可以在重新定时器侧或开关侧禁用它?

    此致,
    尼基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicky,

    重新计时器与链路培训不兼容-只有交换机可以禁用此功能。
    再计时器完全不了解1G/10G协议,它仅涉及数据锁定和重新计时。 再计时器数据路径中没有内部数据存储或解码。

    此致,