Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549
主题中讨论的其他部件: TPS2549
[ TPS2549-Q1 ]过流条件下的故障行为
您好,
您能否帮助找出过电流条件下故障信号的两种不同行为?
以下是条件。
-客户主板上的TPS2549-Q1
- Ilim_HI:18kohm (2.926A,根据方程(3))
-两种过流条件略有不同,1:3A,2:2.98A 

关于#1(3A),TPS2549-Q1似乎处于热循环模式。
另一方面,在#2中,TPS2549-Q1将处于热循环模式,但也涉及故障转换。
我想,在2号中,从过温停机重新启动后,TPS2549-Q1已从过电流状态中恢复。 因此,故障在8毫秒无故障时间后重新出现。 但是,TPS2549-Q1立即再次检测过电流情况,因此在8毫秒无故障时间后就会断言故障。
(由于脉冲宽度似乎是恒定的,可能在20毫秒(8毫秒+ 8毫秒)左右)
无论如何,向客户解释这一点并不容易,如果您能对此发表意见,我将不胜感激。
谢谢!
肯