This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:过流条件下的故障行为

Guru**** 2929700 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626277/tps2549-q1-fault-behaviors-under-overcurrent-conditions

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549

[ TPS2549-Q1 ]过流条件下的故障行为

您好,

您能否帮助找出过电流条件下故障信号的两种不同行为?
以下是条件。

-客户主板上的TPS2549-Q1
- Ilim_HI:18kohm (2.926A,根据方程(3))
-两种过流条件略有不同,1:3A,2:2.98A




关于#1(3A),TPS2549-Q1似乎处于热循环模式。

另一方面,在#2中,TPS2549-Q1将处于热循环模式,但也涉及故障转换。

我想,在2号中,从过温停机重新启动后,TPS2549-Q1已从过电流状态中恢复。 因此,故障在8毫秒无故障时间后重新出现。 但是,TPS2549-Q1立即再次检测过电流情况,因此在8毫秒无故障时间后就会断言故障。
(由于脉冲宽度似乎是恒定的,可能在20毫秒(8毫秒+ 8毫秒)左右)

无论如何,向客户解释这一点并不容易,如果您能对此发表意见,我将不胜感激。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenichiro:

    我们的一位专家工程师已收到通知,并将很快回复您。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenichiro:
    TPS2549正在从您的波形进入热循环模式。
    对于两种不同的测试条件,仅加载电流差异?
    一个是3A,另一个是2.98A。
    您是否使用电感负载?

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Feifei,

    是的,这次客户使用电气负载。
    您能解释一下这种行为吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenichiro:

    1.如果TPS2549受过电流保护但未受过温保护,则故障将断言并取消断言8ms。
    2.如果TPS2549受过温保护,则故障将立即断言,没有去毛刺。
    3.请使用e-load的CR模式,不要使用CC模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Yonqhiang:

    我们可以在离线时保持沟通吗?
    我的电子邮件地址是Tanaka-k(at) clv.macnica.co.jp

    非常感谢您给我发送电子邮件。

    我已经研究过数据表和客户的波形。 请参阅下文。







    关于电气负载的模式设置,我会告知客户。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想应该先对其进行过电流保护,然后再对OTSD进行过电流保护。
    是的,我们可以离线讨论,这样会更高效。我的电子邮件是 yongqiang-sun@ti.com