请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB928Q-Q1 大家好,
请就以下问题向我提出建议。
Q1,寄存器地址0x02位7控制启用/禁用OLDI输出
(数据表显示CMOS输出,但可能是OLDI)
当位设置为禁用OLDI时,I2S输出是否也被禁用?
问题2. 如果是,是否有任何寄存器位配置了在禁用OLDI的同时启用I2S?
问题3.数据表坚持如下所示。 但我并不清楚。
此位是否在解除锁定状态下设置为'0'(禁用输出)并需要设置为'1'
为了获得输出?
LVCMOS输出启用。 锁丢失时自动清除
0:禁用,三态输出(默认)
1:启用
Mita