This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:禁用OLDI输出时仅启用I2S

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626826/ds90ub928q-q1-enable-only-i2s-while-disabling-oldi-outputs

部件号:DS90UB928Q-Q1

大家好,

请就以下问题向我提出建议。

Q1,寄存器地址0x02位7控制启用/禁用OLDI输出
(数据表显示CMOS输出,但可能是OLDI)
当位设置为禁用OLDI时,I2S输出是否也被禁用?

问题2. 如果是,是否有任何寄存器位配置了在禁用OLDI的同时启用I2S?

问题3.数据表坚持如下所示。 但我并不清楚。
此位是否在解除锁定状态下设置为'0'(禁用输出)并需要设置为'1'
为了获得输出?

LVCMOS输出启用。 锁丢失时自动清除
0:禁用,三态输出(默认)
1:启用

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI成员:

    我是Mita-San的同事,负责同一客户的技术支持。
    您是否可以支持此查询?

    此致,
    Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待 反馈。

    Mita