This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:接口MAX232IN

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628098/max232-interface-max232in

部件号:MAX232

尊敬的各位:

我想知道 MAX232IN可以传输/接收的最大距离。 此外,我还想知道未连接的针脚是否应该是自由的还是接地的。

非常感谢

真诚地说  

Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

      通信距离 由负载决定。 通常,速度数据速率测试是使用3kOhm电阻和1000pF电容进行的。 如果使用低电容电缆,则较长的距离 仍然可以工作。 例如 ,UTP CAT-5电缆 的典型电容为17 pF/ft,因此允许的最大电缆长度 约为58 英尺。

    对于未使用的输入 引脚,可以将其接地。 对于未使用的输出引脚,您可以保持其打开状态。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    非常感谢您的帮助。

    我现在已经很清楚了。 但是,我需要更多的帮助。  

    基本上,我正在将2个MAX232I连接在两个PIC PIC16F1527-I/PT主/从之间,如果我连接良好,请帮助我了解。

    我用这种方式连接了它们。 (从PIC) Tx引脚连接到PIC的引脚11 MAX232I T1IN,Rx连接到PIC的引脚13最大232I R1IN。  

    然后:引脚14 MAX232I T1Out I连接为我的发送器信号以连接到主PIC,引脚12连接到接收器信号以连接到主PIC

    你认为对吗?  

    非常感谢  

    Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    也许我不完全理解系统设置。 我认为数字针脚 (TIN针脚11和Rout针脚12)应该连接到相应的PIC端口。 松开针脚14和Rin针脚13以处理RS232信号。

    此致,