尊敬的各位:
我想知道 MAX232IN可以传输/接收的最大距离。 此外,我还想知道未连接的针脚是否应该是自由的还是接地的。
非常感谢
真诚地说
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我想知道 MAX232IN可以传输/接收的最大距离。 此外,我还想知道未连接的针脚是否应该是自由的还是接地的。
非常感谢
真诚地说
Antonio
尊敬的
非常感谢您的帮助。
我现在已经很清楚了。 但是,我需要更多的帮助。
基本上,我正在将2个MAX232I连接在两个PIC PIC16F1527-I/PT主/从之间,如果我连接良好,请帮助我了解。
我用这种方式连接了它们。 (从PIC) Tx引脚连接到PIC的引脚11 MAX232I T1IN,Rx连接到PIC的引脚13最大232I R1IN。
然后:引脚14 MAX232I T1Out I连接为我的发送器信号以连接到主PIC,引脚12连接到接收器信号以连接到主PIC
你认为对吗?
非常感谢
Antonio