This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:DP8.3822万 TDR

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628859/dp83822h-dp83822-tdr

部件号:DP8.3822万H

你好

我正在检查PHY芯片是否支持TDR 电缆诊断。  

对于dp8.3822万或任何PHY芯片支持TDR

http://www.ti.com/lit/an/snla253/snla253.pdf (如何使用DP8.3822万的TDR功能)

2.1 TDR

电缆开路•电缆短•链路伙伴向下•TX/RX对交叉接线•阻抗不连续性

TDR被描述为在以上条件下工作。

是否可以使用TDR了解哪种情况?  

提前感谢。

比利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    我不知道你的问题是什么。 使用TDR的情况是什么意思?

    DP8.3822万中的TDR以及TI的所有PHY仅在链路关闭或链路未激活时工作。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    我的意思是,当链路断开时,TDR可以区分什么问题(电缆断开,电缆短路等...)?

    提前感谢

    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    是的。 只有在链路断开且处于非活动状态时,TDR才能区分电缆的问题。 (开路,短路,正确端接)

    此致,