请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628859/dp83822h-dp83822-tdr
部件号:DP8.3822万H你好
我正在检查PHY芯片是否支持TDR 电缆诊断。
对于dp8.3822万或任何PHY芯片支持TDR
http://www.ti.com/lit/an/snla253/snla253.pdf (如何使用DP8.3822万的TDR功能)
2.1 TDR
电缆开路•电缆短•链路伙伴向下•TX/RX对交叉接线•阻抗不连续性
TDR被描述为在以上条件下工作。
是否可以使用TDR了解哪种情况?
提前感谢。
比利。