This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546电源开/关序列

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626043/tps2546-tps2546-power-on-off-sequence

部件号:TPS2546

大家好,

需要您的帮助以确认TPS2546电源开/关顺序。

将/FAULT和/STATUS引脚拉至VDD_IO3V3,将IN/ILIM/EN/CLT1/LT2/CLT3拉至VBUS。

打开电源时,VDD_IO3V3早于VBUS ~3ms。

关闭电源时,VDD_IO3V3早于VBUS ~1.2毫秒。

请帮助确认上述电源开/关顺序是否正常?

 

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fery:

    什么是提供VDD_IO3V3?

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fery:

    我希望您解决了您的问题。 我将关闭此线程,但如果您尚未解决问题,请随时再次联系此线程,或者如果有其他问题,请启动另一线程。

    此致,
    多诺万