This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1105:TUSB1105计时测试负载

Guru**** 2756085 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625275/tusb1105-tusb1105-timing-test-load

部件号:TUSB1105

您好,

我正在寻求有关TUSB1105设备计时测试负载的一些澄清
查看数据表图7中给出的计时测试负载-它似乎与USB规格测试负载不同。

来自TI数据表:

来自USB 2.0 规范:

例如,比较USB规格版本时,没有1.5K上拉电阻器,也没有15K下拉电阻器。 规格中的测试点位于串行电阻器的右侧,但位于数据表中电阻器的左侧。

有人能提出为什么测试载荷会不同吗?  

根据测试负载数据表,我们能否确保设备符合USB规范?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:
    您的问题已分配给相应的支持工程师,您将很快收到回复。
    谢谢!
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    TUSB1105数据表中显示的测试负载是真实的USB负载(具有1.5K PU / 15K PDS等),而不仅仅是电容负载。 这表示收发器已作为常规USB应用程序的一部分进行验证,而不仅仅是测试模型。

    此致,
    JMMN