Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB212 主题中讨论的其他部件:TUSB213, TUSB215
TUSB21X系列是否支持 高速模式下连接到5 m 或低速模式下连接到10 m 的2.0 电缆长度?
我看到TUSB213 TUSB215在 pre-channel上支持5 m 的部分。
如果连接器为USB-C,则CAN 2个TUSB21X可用于20awg或24awg长电缆,谢谢