This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:更高的电缆,用于5 m 或10 m 转接驱动器设计

Guru**** 2459020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627458/tusb212-cable-higher-to-5m-or-10m-redriver-design

部件号:TUSB212
主题中讨论的其他部件:TUSB213TUSB215

TUSB21X系列是否支持  高速模式下连接到5 m 或低速模式下连接到10 m 的2.0 电缆长度?

我看到TUSB213 TUSB215在 pre-channel上支持5 m 的部分。

如果连接器为USB-C,则CAN 2个TUSB21X可用于20awg或24awg长电缆,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    212/213/214/215可以支持5 m 预通道,而不考虑Type-C或Type-A连接器。

    在低速或全速下,转接驱动器未启用,因此使用转接驱动器没有任何好处。不确定在低速下工作的总电缆长度是多少,我认为它更依赖于长电缆长度上的VBUS电压降。 我认为10 m 应该可以。

    使用两个驱动器可以帮助高速通过长电缆,我们已经使用两个驱动器对10 m 进行了功能测试,并且工作正常。 即使在10 m 有2名转会手,也可能无法通过近端眼罩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian:
    谢谢