This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:关于SN75DP130DS的VDDD典型电压

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627926/sn75dp130-about-vddd-typ-voltage-of-sn75dp130ds

部件号:SN75DP130

您好,

客户正在考虑 SN75DP130 DS版本的功耗 。
在此过程中,客户希望了解VDDD的典型值以计算功耗。
但是,在数据表中,描述了两种类型的VDDD典型值。
在本数据表中,哪个1.05V或  1.1V值用于计算功耗?



此致,
Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke:

    此值是标称值,您不必担心差值为50mV,您可以使用1.1V获得良好的余量。

    1.1V用于为DP130DS供电,1.05V是DP130SS中调节器的输出。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的回答。
    我会向客户报告以下内容。

    '计算功耗时,请使用1.05V。'
    如果我错了,请纠正我。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsukui

    Moises不在办公室,是的,您说得对。 当他们想要计算功耗时,最好使用1.05V,但使用1.1 V不是问题

    此致
    弗朗西斯科