请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5981万 主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万
嘿,团队,
因此,我有一个应用程序需要对TPS6.5981万进行硬复位,但从不会完全切断设备的电源。
我的理解是,当3.3V电源被断开或低于UVLO时,会发生硬复位。 但是,如果您通过5V输入为设备供电,并且关闭并进入SLEEP_S5状态,PD控制器仍处于连接状态并提供电源。TPS6.5982万设备上有一个硬复位触发器,可以切换并解决问题。
在TPS6.5981万上,在这种情况下执行硬复位的方法是什么?
感谢您的帮助!
此致,
Saqib Mohammad