This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:设备保持通电时硬复位触发器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628155/tps65981-hard-reset-trigger-when-device-stays-powered

部件号:TPS6.5981万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

嘿,团队,

因此,我有一个应用程序需要对TPS6.5981万进行硬复位,但从不会完全切断设备的电源。

我的理解是,当3.3V电源被断开或低于UVLO时,会发生硬复位。 但是,如果您通过5V输入为设备供电,并且关闭并进入SLEEP_S5状态,PD控制器仍处于连接状态并提供电源。TPS6.5982万设备上有一个硬复位触发器,可以切换并解决问题。

在TPS6.5981万上,在这种情况下执行硬复位的方法是什么?

感谢您的帮助!

此致,

Saqib Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saqib,

    让客户将4CC值"GAID"写入 Cmd1寄存器(0x08)。 这将导致设备重新启动。 您可以在固件技术参考手册中找到此信息: http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf 

    我希望这能帮助你:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Aramis!

    这似乎解决了问题! 谢谢!