This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:电容器值表3

Guru**** 2946910 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627411/max3232-capacitor-values-table-3

部件号:MAX3232

团队,

MAX3232在数据表的表3中列出了电容器值;但是,我认为VCC列中的"To"需要替换为前两行的"+/-"(MAX322E数据表有此差异):

如果正确,请告诉我。

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,

    是的,您回答正确。 感谢您指出这一点。 我们将努力纠正这一问题。

    此致,
    最大