请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.364万T-EVK 主题中讨论的其他部件:DP8.364万
您好,
我们正在尝试将DP8.364万T开发板与SFP模块配合使用。 我们成功地将其与铜缆结合使用,但使用SFP时,似乎没有通信。
首先,我们没有找到如何从SFP连接"信号检测",因为它写在开发板用户指南(R128)上。
然后,我们的主板似乎没有被强制进入100M模式,因为LED "Link"持续闪烁。
仅供参考,我们正在使用Microchip Harmony。
提前感谢您的帮助