This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万T-EVK:带SFP的DP8.364万

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626727/dp83640t-evk-dp83640-with-sfp

部件号:DP8.364万T-EVK
主题中讨论的其他部件:DP8.364万

您好,

我们正在尝试将DP8.364万T开发板与SFP模块配合使用。 我们成功地将其与铜缆结合使用,但使用SFP时,似乎没有通信。  

首先,我们没有找到如何从SFP连接"信号检测",因为它写在开发板用户指南(R128)上。

然后,我们的主板似乎没有被强制进入100M模式,因为LED "Link"持续闪烁。

仅供参考,我们正在使用Microchip Harmony。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adrien:

    您使用的SFP模块是否与EVM原理图中提到的模块不同? 它是否没有信号检测针脚?

    另外,您能否读取PHY寄存器? 读取寄存器0x00应告诉您PHY是否被捆绑为强制100m。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    感谢您的回答。

    EVM原理图中提到的光纤模块是 AFBR-5803Z。 它是一种旧的光纤模块(GBIC)外形,已被SFP所取代。 SD针脚出现在GBIC模块针脚中,而不是SFP中,这就是为什么我要问您在哪里才能使此链路“信号检测”。

    我还不能读取PHY寄存器。 但通过LED指示灯,我可以看到PHY仍处于10M模式,即使FX_EN_Z向下拉至GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:

    FX_EN_Z绑带位于连接到PIC的RX_ER引脚上。 您能否检查PIC此引脚上是否有任何内部拉电阻器?
    我们有一个软件实用程序,它允许您连接到TI以太网PHY EVM和读/写寄存器。 您可以从 以下网址下载:www.ti.com/.../USB-2-MDIO
    要使用此软件,您需要一个MSP430启动板和3根带插头连接器的电线,以连接到DP8.364万 EVM上的MDIO,MDC和接地。 注册访问将有助于调试过程。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了问题:PHY和光纤控制器之间的上拉和下拉电阻器未焊接在默认铜缆设置上(R126,R127,R129,R136,R137,R122,R123,R132,R133,R120,R121)。 一旦我们添加了这些,它就能正常工作。

    请注意,以下两个文档未指定铜缆和光纤模式之间的此修改。

    感谢Aniruddha的帮助