请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB925Q-Q1 DS90UB925数据表指出 GPO_REG[8:4]与输出一样。
寄存器0x11显示位6,5,2,1为保留。
但我找到了启用GPIO的指南材料。
应用报告
SNLA234–2015年11月
在本报告中,我们可以看到:
为925至926方向启用GPIO8
1.将DS90UB925 GPIO8 (I2S_CLK)设置为输入,设置寄存器0x11[4]=1和0x11[5]=1。
2.将DS90UB926 GPIO8 (I2S_CLK)设置为输出,设置寄存器0x21[4]=1和0x21[6]=1。
1.2 2为925至926方向启用GPIO7
1.将DS90UB925 GPIO7 (I2S_WC)设置为输入,设置寄存器0x11[0]=1和0x11[1]=1。
2.将DS90UB926 GPIO7 (I2S_WC)设置为输出,设置寄存器0x21[0]=1和0x21[2]=1。
,数据表是否已更新?
0x11中位5和位1的定义是什么?