This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:关于在DS90UB925和926中启用GPIO

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626422/ds90ub925q-q1-about-enabling-gpios-in-ds90ub925-and-926

部件号:DS90UB925Q-Q1

DS90UB925数据表指出 GPO_REG[8:4]与输出一样。

寄存器0x11显示位6,5,2,1为保留。

但我找到了启用GPIO的指南材料。  

应用报告
SNLA234–2015年11月

在本报告中,我们可以看到:

为925至926方向启用GPIO8
1.将DS90UB925 GPIO8 (I2S_CLK)设置为输入,设置寄存器0x11[4]=1和0x11[5]=1
2.将DS90UB926 GPIO8 (I2S_CLK)设置为输出,设置寄存器0x21[4]=1和0x21[6]=1。
1.2 Tm2为925至926方向启用GPIO7
1.将DS90UB925 GPIO7 (I2S_WC)设置为输入,设置寄存器0x11[0]=1和0x11[1]=1
2.将DS90UB926 GPIO7 (I2S_WC)设置为输出,设置寄存器0x21[0]=1和0x21[2]=1。

,数据表是否已更新?

0x11中位5和位1的定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,应用工程师将在提供回复之前进行审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maksim,
    这些D/s对GPIO _REG[8:5]有清晰的描述,建议您使用此模式。
    如有必要,要扩展GPIO应用,您可以在此模式下重新使用I2S引脚作为GPIO功能,如D/s中所述

    此致,
    Steven