This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:有关图像传感器发出的咔嗒声的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627177/ds90ub933-q1-a-question-about-pclk-from-image-sensor

部件号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB934-Q1

大家好,

在我们的应用中,使用ds90ub933和ds90ub934通过同轴电缆传输视频信号,方框图如下所示

有关来自传感器的视频信号的详细信息如下所示

格式:12位 pclk:74.25M分辨率:1290 x 960

从CPU到串行器/解串器/摄像机的所有控制通道(I2C)访问都是正常的。

传感器开始工作后,我们可以测试传感器侧的pclk信号正常,但CPU侧以及ds90ub933侧似乎异常。

阅读有关ds90ub933的数据表时, 我们对以下内容有些怀疑。

7.3 2 DS90UB933/934的线速计算
DS90UB933-Q1器件在10位模式下将时钟内部除以2,在1.5 内部除以
12位模式。 相反,DS90UB934-Q1将恢复的串行时钟相乘以生成正确的
像素时钟输出频率。 以下是用于计算中最大线速的公式
不同模式:
•对于12位模式,线路速率=ƒPCLK×(2/3)×28;例如,ƒPCLK = 100 MHz,线路速率=(100 MHz)×
(2/3)×28 = 1.87 Gbps
•对于10位模式,线路速率=ƒPCLK /2×28;例如,ƒPCLK = 100 MHz,线路速率=(100 MHz/2)×28 =
1.40 Gbps

我的问题

如果来自传感器的pclk为74.25M, 则来自DS90UB934-Q1的pclk输出仍应为74.25M,而不是(74.25M / 1.5),对吗?

但是,在我们的应用中,我们可以监控 DS90UB933-Q1侧的pclk为74.25M,但  DS90UB934-Q1侧的pclk为 74.25M / 1.5 ,而不是预期 的74.25M。

 DS90UB934-Q1似乎 无法恢复串行时钟以生成正确 的像素时钟输出频率?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒angpeng,
    工作模式似乎不正确。请检查UB934的MODE_SEL。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我正在和双鹏合作解决这个问题。 我测试了ds90ub934锁销的输出。 输出如下所示:

    什么可以导致这种产出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 摄像头处于活动状态时锁销的外观。 链接似乎可以进入正常状态,我正确获得了部分图像。 但无法控制。 什么可能导致这种结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不正确。请检查您的模式设置。

    此致,
    Steven