This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 OCP (过电流保护)问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623392/tps65982-tps65982-ocp-over-current-protection-question

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

客户对OCP有疑问

・默认情况下,从RDO值到OCP的边距是多少? (从PP5V0采购VBUS)

・是否有任何寄存器可以更改或锁定VBUS源模式的OCP值?

此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,您好!

    ・默认情况下,从RDO值到OCP的边距是多少? (从PP5V0采购VBUS)
    -默认设置为3A,100 % 峰值电流。 OCP将在3A以上触发。

    ・是否有任何寄存器可以更改或锁定VBUS源模式的OCP值?
    -您可以通过工作电流和峰值电流设置调整源功能寄存器中的OCP值。 例如,如果您将工作电流设置为2A,峰值电流设置为150 % ,OCP将在3A时跳闸。 同样,如果您将工作电流设置为1A,将峰值电流设置为200 % ,OCP将在2A时跳闸。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    配置工具允许您为OCP触发配置峰值电流和过流超时。

    超时应在'系统配置'寄存器的'内部5V电源路径过流超时'字段中配置。 ‘S电流应在“系统配置”寄存器的'TypeC电流–峰值电流'字段中进行配置。 请注意,固件将给定配置的电流限制设置为最高百分比,即 如果为位:21-20选择了01 (110 % - 150 % IOC),我们将设置150 % IOC限制。 然后,根据 配置的开关,使用结果选择一个Ilim设置/范围–例如,如果使用PP5V开关,并且C型电流设置为1.5A,且峰值电流配置为130 % IOC,则固件使用(1500mA * 150 % = 2250mA)选择一个Ilim代码, 在本例中,‘S11',参考982数据表的6.11 部分,这转换为2.39mA–2.92mA的Ilim范围。

    其他几点:

    • 如PD规范(版本2.0 ;版本1.2)的Section-6.4 .1.2 .3.6 中所示,源使用此字段来宣传其过载功能。 和。如技术规格章节-7.2 8中所述,当设置了相应的固定电源PDO峰值电流位时,集线器只能使用源过载功能。
    • 在隐式合约中,IOC为'Type-C电流'–在根据'TypeC电流–峰值电流'的配置设置计算交换机的电流限制时,将该值作为因素考虑。
    • 在‘S合同中,IOC是有效合同RDO的'工作电流',电流限值将根据有效合同PDO的"更新类型"设定。 对于固定电源PDO,在根据'TypeC电流–峰值电流'的配置设置计算交换机的电流限制时,会考虑此工作电流。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    -/Praneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,Praneet,

    感谢您的回答。 客户有其他问题。

    1. TPS6.5982万不能更改OCP的利润率。 我们的理解是否正确?

    2. RDO的最大工作电流不影响源功能。 最大工作电流仅供参考。 我们的理解是否正确?

    3.对于您的注释“为位:21-20选择”,此21:20 PeakCurrent of 0x37 Auto Negotiate Sink Register是不是? 似乎0x37自动协商接收器寄存器对接收器有影响。 它是否影响放射源?

    此致,
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    请在线查找我的回答:

    1. TPS6.5982万不能更改OCP的利润率。 我们的理解是否正确?

    [APK]:是的

    2. RDO的最大工作电流不影响源功能。 最大工作电流仅供参考。 我们的理解是否正确?

    [APK]:是-仅在源侧应用/启用OCP–吸收器应密切关注峰值和占空比。 含义:在'源PDO'中将'峰值电流'字段设置为'01',源表示它能够处理下表中列出的150 % ,125 % 和110 % IOC的峰值电流。 这意味着,汇是:

    • 或者,允许在最大1ms的时间内绘制电流@μ A 150 % IOC,并且由于该峰值应具有5 % 的占空比,因此汇应通过在19ms内绘制较小电流@μ A 97 % IOC来计算功耗的平均值。
    • 或者,允许在最长2毫秒的时间内绘制电流@μ A 125 % IOC,并且由于该峰值应具有10 % 的占空比,因此汇应通过在18毫秒内绘制较小电流@μ A 97 % 来平均功耗。
    • 或者,允许在最长10ms的时间内绘制电流@μ A 110 % IOC,并且由于该峰值应具有50 % 的占空比,因此汇应通过在10ms内绘制较小电流@μ A 90 % IOC来平均功耗。

    3.对于您的注释“为位:21-20选择”,此21:20 PeakCurrent of 0x37 Auto Negotiate Sink Register是不是? 似乎0x37自动协商接收器寄存器对接收器有影响。 它是否影响放射源?

    [APK]:我指  的是源PDO的'峰值电流'字段-请参见PD规范的表6-9。 设备根据配置寄存器0x28和0x32中的配置Type-C当前设置更新这些位。

    -/Praneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praneet,

    感谢您的回答!

    此致,
    Satoshi Yone