您好,团队,
客户对OCP有疑问
・默认情况下,从RDO值到OCP的边距是多少? (从PP5V0采购VBUS)
・是否有任何寄存器可以更改或锁定VBUS源模式的OCP值?
此致,
Satoshi Yone
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队,
客户对OCP有疑问
・默认情况下,从RDO值到OCP的边距是多少? (从PP5V0采购VBUS)
・是否有任何寄存器可以更改或锁定VBUS源模式的OCP值?
此致,
Satoshi Yone
Satoshi,
配置工具允许您为OCP触发配置峰值电流和过流超时。
超时应在'系统配置'寄存器的'内部5V电源路径过流超时'字段中配置。 ‘S电流应在“系统配置”寄存器的'TypeC电流–峰值电流'字段中进行配置。 请注意,固件将给定配置的电流限制设置为最高百分比,即 如果为位:21-20选择了01 (110 % - 150 % IOC),我们将设置150 % IOC限制。 然后,根据 配置的开关,使用结果选择一个Ilim设置/范围–例如,如果使用PP5V开关,并且C型电流设置为1.5A,且峰值电流配置为130 % IOC,则固件使用(1500mA * 150 % = 2250mA)选择一个Ilim代码, 在本例中,‘S11',参考982数据表的6.11 部分,这转换为2.39mA–2.92mA的Ilim范围。
其他几点:
如果您需要其他信息,请告诉我。
-/Praneet
Satoshi,
请在线查找我的回答:
1. TPS6.5982万不能更改OCP的利润率。 我们的理解是否正确?
[APK]:是的
2. RDO的最大工作电流不影响源功能。 最大工作电流仅供参考。 我们的理解是否正确?
[APK]:是-仅在源侧应用/启用OCP–吸收器应密切关注峰值和占空比。 含义:在'源PDO'中将'峰值电流'字段设置为'01',源表示它能够处理下表中列出的150 % ,125 % 和110 % IOC的峰值电流。 这意味着,汇是:
3.对于您的注释“为位:21-20选择”,此21:20 PeakCurrent of 0x37 Auto Negotiate Sink Register是不是? 似乎0x37自动协商接收器寄存器对接收器有影响。 它是否影响放射源?
[APK]:我指 的是源PDO的'峰值电流'字段-请参见PD规范的表6-9。 设备根据配置寄存器0x28和0x32中的配置Type-C当前设置更新这些位。
-/Praneet