This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:短VCC跌落和重置操作

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626300/tusb212-q1-short-vcc-drop-and-reset-operation

部件号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB212

[ TUSB212-Q1 ]短VCC跌落和重置操作

您好,

如果TUSB212-Q1的VCC电源突然下降,是否建议重新启动或切换RSTN引脚?
(很抱歉,我没有此次短跌的详细信息。)



如果客户尝试通过通电循环执行设备重置(关闭并再次打开),VCC低和最短 持续时间的阈值是多少?

提前感谢您的支持。
此致,






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯桑

    RSTN引脚需要保持在低电平,直到VCC达到VCC(最小)电平,请参阅TUSB212数据表中的图1。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    对最低Vcc低值有没有任何要求?

    我尝试向客户建议的是,在出现Vcc电源不稳定后,电源循环(关闭然后再打开)。 (并遵循数据表中所述的RSTN序列。)



    因此,如果您有多个较低的VCC保持时间和最短持续时间,这将很有帮助。
    这是否合理?

    提前感谢您的支持。
    此致,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯桑

    没有最小持续时间,一旦TUSB212降至特定电压阈值以下,它将被视为关闭,但我没有此阈值电压数字。

    为什么不使用重置引脚来执行重置功能?

    只要TUSB212在电源不稳定时保持复位,并在VCC稳定后释放复位,这应该不是问题。

    谢谢

    David