Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1, TUSB212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB212-Q1 主题中讨论的其他部件: TUSB212
[ TUSB212-Q1 ]短VCC跌落和重置操作
您好,
如果TUSB212-Q1的VCC电源突然下降,是否建议重新启动或切换RSTN引脚?
(很抱歉,我没有此次短跌的详细信息。) 
如果客户尝试通过通电循环执行设备重置(关闭并再次打开),VCC低和最短 持续时间的阈值是多少?
提前感谢您的支持。
此致,
肯