请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB928Q-Q1 大家好,
从数据表中,我们可以看到锁定时间Tddlt=6-40ms,VIH (min)=2.0V,VOH (min)=2.95V。
但是,在客户的主板中,我们获得了以下测试结果:锁定引脚在PDB电压之前上升。 请您解释一下这一点。 请参见下面的示意图,Lock连接到MCU输入/输出引脚,不带上拉或下拉电阻。
东宝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
从数据表中,我们可以看到锁定时间Tddlt=6-40ms,VIH (min)=2.0V,VOH (min)=2.95V。
但是,在客户的主板中,我们获得了以下测试结果:锁定引脚在PDB电压之前上升。 请您解释一下这一点。 请参见下面的示意图,Lock连接到MCU输入/输出引脚,不带上拉或下拉电阻。
东宝