This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:ADDR_[3:0]的逻辑电平-引脚45,40,21,16

Guru**** 2456670 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625193/ds110df410-logical-level-of-addr_-3-0---pin-45-40-21-16

部件号:DS110DF410

尊敬的TI - er。

  什么是裸ADDR_[3:0] Pin的逻辑级别?

它是否被向下拉弱?

我是否可以应用到ADDR_0 4.7K下拉列表和 ADDR_1,ADDR_2,ADDR_3 浮动?

请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyoung:

    将其移至另一个论坛以获得更多可见性。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用DS110DF410地址引脚时,建议使用1K上拉或下拉来建立逻辑电平。

    此致,