This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:支持4K * 2K 60Hz

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626051/tmds181-supported-4k-2k-60hz

部件号:TMDS181

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,如果我们想在 4K * 2K 60Hz上使用TMDS181,我们可以通过引脚带模式进行设置吗?

或者必须使用I2C进行控制?

以及如何设置?

顺便说一下,我们可以通过 4K * 2K 30 Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    TMDS181应在所有分辨率的引脚带模式下工作。
    您能否详细说明您所看到的问题?
    控制引脚中有什么配置?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    感谢您的回复。
    请参阅下面的控制针脚设置

    I2C_EN-->低
    > SIG_EN-->低
    > PRE_SEL-->常闭
    > EQ_SEL__/A0 -> NC
    > test_A1 --> nc.
    > TX_TERM_CTL-->常闭
    >交换-->常闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    您能否详细说明申请和问题?

    这是接收器,源还是中继器板应用程序?

    当您从4K@30Hz移动到4K@60Hz时,显示屏全黑或视频不稳定?您是否尝试过不同 的均衡器?

    您是否可以使用EyeScan工具或本地I2C接口共享内部寄存器的状态?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!

    您是否将DDC线路路由至TMDS181 SDA_SNK/SCL_SNK信号? TMDS181必须能够侦听这些线路以识别正确的时间,从而将时钟比率从1/10 (HDMI 1.4b)更改为1/40 (HDMI 2.0)并再更改回。 TMDS181侦听DDC线路,查找从源到接收器的SCDC寄存器访问。 如果TMDS181无法侦听DDC线路,则必须通过I2C手动设置时钟频率更改以支持HDMI 2.0。

    此致,
    JMMN