This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万IR捆扎带+电缆侧连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625656/dp83867ir-dp83867ir-strapping-cable-side-connections

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件: DP8.3867万ERGZ-R-EVM

将 DP8.3867万IR与XE232-1000-FB374处理器配合使用。  到RX_D0和RX_D2的XE232 SGMII连接 具有 弱下拉功能。 未提供电阻值,仅提供(-/+) 100uA的最大输入源/汇电流。

Q1)是否建议在 DP8.3867万IR处添加额外的下拉电阻器?

Q2)如果 需要,建议值2.49K是多少?

MAC和PHY之间的物理距离为~1英寸,每个数据表的跟踪匹配。

Q3)是否应将匹配的外部下拉电阻器添加到RD_X1和RX_D3网络?

RJ45连接:作为以太网的新功能,评估板和DS都显示与其他三个A,B和D对相比,"TD_[P:M]_C"对连接是反向的。 这适用于正常操作,直向电缆连接,RJ45连接器引脚5和4是变压器的每点极性,反向进入变压器电缆侧,而不是纠正,第二次反向, 在变压器的PHY侧。

Q4)为什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    DP8.3867万IR不支持SGMII。

    关于您的问题:

    A1)带式引脚具有内部9k Ω 下拉电阻器。 不需要添加外部拉手,但有些人仍会这样做,以获得良好的实践。

    A2)任何低于该特定VDDIO的VIL的拉力均已足够。

    解答3)仅在SGMII接口引脚上需要匹配外部拉杆,但IR不支持SGMII。

    电缆侧针脚上不应有外部电阻器。 您可以将您的示意图发送给我们以供查看。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题4,解释不好。

    根据标准1000T RJ-45引脚, 引脚5:TP3+和引脚4:TP3-  

    参考数据表和评估板参考设计,TP3连接从RJ-45连接器反向连接到XFRMR的电缆端输入,未 在XFRMR的PHY侧或PHY本身纠正。  导致TP3信号与TP1,TP2和 TP4的信号相位不同时180。

    找不到有关此问题的解释,并想知道为什么此PHY是以这种方式配置的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很抱歉,我无法理解您的问题。

    您指的是什么参考设计? 我们有一些参考板。
    数据表中没有极性反接图像。
    PHY支持在所有通道(A,B,C和D)上进行极性检测和校正。

    如果我们确实改变了其中一种设计的极性,可能只是为了使布局更容易,因为极性校正功能无关紧要。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,你回答了我的问题。

    试图澄清我前面的问题。 评估板为DP8.3867万ERGZ-R-EVM。
    参阅DP8.3867万ERGZ用户指南,版本SNLU190–2015年10月,第12页示意图或数据表DP8.3867万,版本SNLS484E–2015年2月–2017年3月修订,第110页示意图。
    RJ45连接器引脚2,4,6,8为TP[1:4]负信号。
    RJ45引脚4路由到XFRM的"点"端,而其余三个负信号路由到XFRM的非点端,从而将该通道反转。 根据您的描述,这可通过PHY极性检测和校正功能进行校正。 需要查看802.3 第28节。
    再次感谢您的支持