主题中讨论的其他部件: DP8.3867万ERGZ-R-EVM
将 DP8.3867万IR与XE232-1000-FB374处理器配合使用。 到RX_D0和RX_D2的XE232 SGMII连接 具有 弱下拉功能。 未提供电阻值,仅提供(-/+) 100uA的最大输入源/汇电流。
Q1)是否建议在 DP8.3867万IR处添加额外的下拉电阻器?
Q2)如果 需要,建议值2.49K是多少?
MAC和PHY之间的物理距离为~1英寸,每个数据表的跟踪匹配。
Q3)是否应将匹配的外部下拉电阻器添加到RD_X1和RX_D3网络?
RJ45连接:作为以太网的新功能,评估板和DS都显示与其他三个A,B和D对相比,"TD_[P:M]_C"对连接是反向的。 这适用于正常操作,直向电缆连接,RJ45连接器引脚5和4是变压器的每点极性,反向进入变压器电缆侧,而不是纠正,第二次反向, 在变压器的PHY侧。
Q4)为什么?