This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:使用外部电源路径代替内部5V,3A电源路径

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625060/tps65983b-using-external-power-path-instead-of-internal-5v-3a-power-path

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

我们目前正在寻求在新设计中使用TPS6.5982万。 请帮助我回答下面的问题吗?

 

在实施仅为VBUS提供5V电压的PP_EXT源(即关闭PP_5V0和PP_HV)时,是否存在任何问题/注意事项? (注:我们将TPS6.5982万作为源和DFP以及Alpine Ridge芯片实施)

          • 我们是否还可以将其中一个FET用于PP_EXT? 因为我们只会提供5V (3A)?
        • 电压感应和电流感应是否也适用于5V (3A)的用例? 即将电流限制在3A,并将过压保护设置为略高于5?
        • 是否可以通过TI配置工具进行配置?
        • 使用外部电源支持5V和3A的目的是降低TI芯片内出现的最大压降(高达60mOhm的RDSon相当于从5V到USB C连接器的压降高达180mV, 基于最大3A电流),同时避免部件过度散热。

            • 是否可以将PCH USB线路路由到TPS6.5982万 (用于多路复用器功能)上的USB_RP,而不是从Alpine ridge USB端口路由?

      我们是否应该将TPS6.5983万B的TPS6.5983万用于Alpine Ridge?

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好Ronnie:

        TPS6.5982万 PP_HV外部可提供USB PD 20V/5A的最大限制,如数据表(8.3 部分3.10)中所定义。 需要背对背FET的原因是 为了针对  FET之间的大差动电压和阻挡反向电流采取系统保护措施。  使用应用程序自定义工具,可以在系统配置(0x28)中配置过压保护跳闸点,并且可以将传输源功能(0x32)中的电流限制为您需要的任何设置。

        我会在进一步思考和考虑之后,再向您介绍PCH USB线路到USB_RP的路由。

        此致,

        Jimmy

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
        您好Ronnie:

        正如Jimmy所提到的,仅使用其中一个FET不起作用,因为我们的芯片需要两个FET来实现Type-C规范要求的保护。

        PCH是指平台控制器中枢吗? 如果是,则无法执行此操作,因为USB 3.0 和USB 2.0 信号应来自相同的源,即来自Alpine Ridge。

        谢谢!
        拉胡尔
      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        我们需要用于TPS6.5983万和TPS6.5983万A的配置工具。  TI.com上提供的配置工具中未列出此部件。

      • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好Ronnie:

        我将通过您的电子邮件与分享。

        谢谢!

        拉胡尔