请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5983万B 主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万,
我们目前正在寻求在新设计中使用TPS6.5982万。 请帮助我回答下面的问题吗?
在实施仅为VBUS提供5V电压的PP_EXT源(即关闭PP_5V0和PP_HV)时,是否存在任何问题/注意事项? (注:我们将TPS6.5982万作为源和DFP以及Alpine Ridge芯片实施)
-
- 我们是否还可以将其中一个FET用于PP_EXT? 因为我们只会提供5V (3A)?
- 电压感应和电流感应是否也适用于5V (3A)的用例? 即将电流限制在3A,并将过压保护设置为略高于5?
- 是否可以通过TI配置工具进行配置?
- 使用外部电源支持5V和3A的目的是降低TI芯片内出现的最大压降(高达60mOhm的RDSon相当于从5V到USB C连接器的压降高达180mV, 基于最大3A电流),同时避免部件过度散热。
-
- 是否可以将PCH USB线路路由到TPS6.5982万 (用于多路复用器功能)上的USB_RP,而不是从Alpine ridge USB端口路由?
我们是否应该将TPS6.5983万B的TPS6.5983万用于Alpine Ridge?